This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:适用于 AFE 的 FPGA 代码

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832LP, AFE5832LPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/935499/afe5832lp-fpga-code-for-afe

器件型号:AFE5832LP
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM

大家好、

我的客户正在查看我们的 sbaa297.pdf、并希望获得用于 AFE 的 FPGA 代码。 这是可行的吗?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如需更多信息、

    请与我们的团队联系?

    有关 AFE5832LP 的更多信息、

    请访问 TI 网站:  

    https://www.ti.com/product/AFE5832LP

    和"更多信息"下

    请输入"立即请求"

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、请告知客户、他可以在 TI 网站上找到所需的代码:

    https://www.ti.com/tool/TSW1400EVM#technicaldocuments

    您可以在以下位置找到邮政编码:

    更多文献 (2)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    感谢您的回答。

    通过查看 sbaa297.pdf、我们 测试了功耗分布。 我的客户想要用于数字波束形成的 FPGA 代码、而不是 ADC 或 DAC 代码。

    这是可行的吗?

    提前感谢。

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告知客户更多详细信息。

    邮政编码

    此 FPGA 固件代码用于 FPGA 控制

    (未针对 ADC 或 DAC 进行编码)

    这是因为该器件末尾的 AFE5832LP 器件是 ADC 电路。

    这就是 AFE5832LP 的 ADC 输出引脚将连接到 TSW1400的 ADC 输入引脚的原因

    (请告诉客户同时使用 AFE5832LPEVM 至 TSW1400EVM、其中还包括 GUI)。

    这是用于客户的 ZIP 文件。

    请不要对此标题" ADC 或 DAC 代码"感到困惑!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    祝你度过美好的一天、感谢你的支持。 非常感谢。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    你过得怎么样?

    非常感谢您为客户提供帮助。

    祝你度过美好的一天!

    此致、