This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:JESD 输出长度匹配

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF, LMK04828, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/934539/adc12dj5200rf-jesd-output-length-match

器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件: LMK04828LMX2594

您好!

 我们在设计中使用 ADC12DJ5200RF。

输出通道是否需要长度匹配? 例如在 JESD204接口上运行的对之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    匹配每个通道的差分对、但并不强制所有通道彼此匹配。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、Hopper、

    我还有一个问题-

    我们需要在器件时钟和 sysref 之间进行长度匹配。 允许的最大偏斜是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    否、您没有与 sysref 器件时钟相互匹配的长度。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    在我签入 JESD204C 文档时、如果我不是错、我们应该在 sysref 和器件时钟之间进行长度匹配。  

    请再次检查并告知我。

    此致

    Anand B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    您不必将器件时钟和 sysref 的长度与器件匹配。 如果您检查 ADC12DJ5200RF 的 EVM、您可以看到我们的器件时钟来自 LMX2594器件、而 sysref 可以来自 LMX2594或 LMK04828器件。 因此、您不必对其进行长度匹配、但 sysref 时钟和器件应该来自某些时钟源、或者应该来自相同 的时钟源。  

    如果您尝试同步多个器件并希望在同一时刻同时采样、则只需要长度与 Sysref 和器件时钟匹配。  

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢你的答复。

    我们正在使用多个器件并彼此同步。 在这种情况下、长度匹配约束是什么?

    此致

    Anand B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    通常、您希望在器件时钟的半个时钟周期内达到最大不匹配度。 例如、如果您的采样时钟为5GHz、则您的时间周期为200ps、因此您希望最大失配小于100ps。  

    此致、

    Neeraj