This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8353:内部基准电压 DAC 噪声纹波信息

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/935785/ads8353-internal-reference-voltage-dac-noise-ripple-information

器件型号:ADS8353

您好!

我需要有关 ADS8353内部电压基准 DAC 的噪声纹波值的信息。  

谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    我不确定我们是否拥有此信息、因为它不在数据表中。  也就是说、数据表中的所有性能规格都是使用2.5V 内部基准电压获得的、所以在提供的 SNR 和 SINAD 数中考虑了基准噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢你的答复。

    此致、