This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1194:心律

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/935987/ads1194-heart-rhythm

器件型号:ADS1194

尊敬的 Sirs:

是否可以从 ADS1194中获得心律?

非常感谢。

此致、

Vanhove Luc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我所说的"心律"是指在某个引脚上或通过 ADS1194命令读出心搏。 我知道如何使用通道1中的软件通过计算将其输出、但如果能够保持简单、那将会非常好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc:

    您是否要求 ECG 峰值算法或 R-R 间隔?

    如果是、否、ADS1194不提供此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、
    我知道我需要这两种方法。 我仍在研究它的工作原理、但如果您有一个示例链接、它将为我节省大量时间。 非常感谢。 Luc Vanhove
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc:

    遗憾的是、我们没有任何示例或参考算法代码可供分享。