This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:签名驱动程序

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/932381/afe4490spo2evm-signed-drivers

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4490

大家好、

您能回答我的客户请求吗? 请随时与我联系、以便将驾驶员移交给客户。

更新我的 Windows 10后、AFE4490 EVM 不再被识别为 COM 端口。 它被列为正常 USB COM 端口。 我再次尝试安装未签名的驱动程序,但它不适用于 Windows 10的新更新。

我在 TI E2E (https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/899785?AFE4490SPO2EVM-signed-driver-with-AFE4490-EVM)上看到了这篇文章。 如果您也能为我提供签名的驱动程序、我将不胜感激。

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    我将关闭此帖子、因为我们已经通过电子邮件共享了驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您提供新的 GUI 版本。 遗憾的是、客户仍有问题。 你有什么建议吗?

    我在 PC 上运行 GUI 时仍然遇到问题。 我安装了 LabVIEW v.14和带符号的驱动程序。 ‘,COM 端口在设备管理器中显示为“AFE44xx EVM”。 但当我运行 GUI 时,我会看到错误消息:‘与设备通信时出错,请继续模拟或停止并关闭’。

    我尝试了几个技巧、例如卸载旧 GUI、旧驱动程序、重新启动 PC、…、但我面临相同的问题。 我应该说它可以在另一台 PC 上工作、我试图用运气重复同一条指令。

    谢谢、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    由于问题已解决、我将关闭此帖子。