This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112U04:测量交流主电压

Guru**** 2552740 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS112U04, AMC1100, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/933772/ads112u04-measuring-ac-main-voltage

器件型号:ADS112U04
主题中讨论的其他器件: AMC1100AMC3330

大家好、

我尝试使用 ADS112U04测量50/60Hz 交流主电压。

AMC1100应用于隔离式放大器。 我认为2kSPS 足以进行测量。

UART 通信功能是必需的。

TI 是否有其他建议? 您是否曾见过 ADS112U04和 AMC1100组合的应用?

此外、如果您有任何有用的文档/配套资料来完成此设计、请告诉我。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    期望的性能水平是多少? 您是测量电压还是电流、还是两者都测量?  您希望测量的实际电压电平是多少?

    我的知识主要涉及 ADC、我对隔离式放大器器件不太熟悉。  我的同事知道 AMC1100是一款性能较低的器件、因此会产生增益误差。  此外、AMC1100将需要在高侧使用电压源。  AMC3330器件可能更适合、因为它集成了高侧电源、能够进行电压测量。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob-San:

    感谢您的反馈。

    我测量的是交流电压。 我想使用 ADS112U04、因为我的应用需要 UART 通信。

    您能帮我邀请 AMC1100的 TI 专家参加该主题吗?  

    Rds、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    我支持 AMC1100、您能回答 Bob 提出的问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex San:

    交流电压测量的精度目标为+/- 5%。

    交流电压范围为85V - 300V。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AMC1100_5F00_ADS112U04_5F00_Error-Calc.xlsx

    Itoh-San、您好!

    我随附了一个错误计算器、其中显示了 AMC1100 + ADS112U04的误差影响。 未经校准的温度范围内的最大误差为1.7%。  

    我假设 ADS112U04的增益介于1和32之间、可以根据客户要求根据需要修改计算中的规格。   

    该误差计算不考虑分压器误差、该误差可能很大、具体取决于输入结构的设计。 AMC1100输入电阻为28k Ω。 感应电阻将与该电阻并联、从而产生增益误差。 此外、28k Ω 电阻可能随工艺的不同而变化、通常为+/-15%。

    这就形成了客户必须为之设计的折衷方案。 为了最大程度地减小分压器误差、感测电阻应尽可能小。 为了通过分压器降低功率耗散、电阻应尽可能高。 客户必须决定对他们最重要的是什么。

    如果您有其他问题、请告诉我。