This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8718:保护电路建议

Guru**** 2822945 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1664, DAC8718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/934391/dac8718-protection-circuit-recommendation

器件型号:DAC8718
主题中讨论的其他器件:OPA1664

我将 DAC8718SRGZT 用于我在电压跟随器配置中使用 OPA1664的模拟输出的工业应用之一。 运算放大器输出连接到 E/P 转换器。 现在、我想保护运算放大器输出免受意外连接到电源(24V)的影响。 是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    我建议您实现一些瞬态电压抑制以及一些衰减方案。  

    您可以查看此参考设计以了解此方案的一些示例:

    https://www.ti.com/lit/ug/sbau229/sbau229.pdf

    该器件具有保护功能、有助于降低意外接线错误的风险。

    谢谢!

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您当前的原理图、以便我们可以查看并建议相同的保护方案?

    如 Paul 所述、该器件具有保护功能、可帮助降低意外接线错误的风险、此外、Paul 共享的技术/应用手册也是开始和实施相同功能的理想之选。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面是原理图。 这是根据客户的一些建议完成的。

    下面是前面的原理图:

    安装了 TPSMF4L33A 二极管后、deve 消耗的电流更多、电源稳压器也变得越来越热。

    移除这些二极管后、电路板工作正常。

    我使用了运算放大器、因为输出驱动 E-P 转换器、对于该转换器、输入电流比 DAC8718的输出更稳定。

    谢谢、

    Dinesh KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上述两种保护方案都应该起作用、我看不到任何问题。

    我还在想 TPSMF4L33A 为什么会导致稳压器发热。 您是否使用新的器件集更改了二极管、以检查是否有任何元件出现故障?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    我们尝试安装新 的 TPSMF4L33A、但仍然出现了该问题。 因此、我们从电路板上移除了 TPSMF4L33A。

    以下是我根据 Paul 和您的建议更新的电路:

    此外、VOUT_1通过端子块"1803655"(https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1803659&library=usen&pcck=P-11-02-11&tab=1&selectedCategory=ALL)连接到 E/P 转换器"ITV0030-3M"(www.smcpneumatics.com/.../ITV.pdf)。

    如果有任何问题、请向我提供指导。

    谢谢、

    Dinesh KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图对我来说很好。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供宝贵的建议和参考。

    此致、

    Dinesh KS