This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:外部基准:内部缓冲器旁路

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, OPA189, OPA837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/934912/ads131a04-external-reference-internal-buffer-bypass

器件型号:ADS131A04
主题中讨论的其他器件: OPA189OPA837

您好的支持团队、

对于 ADS131A04基准、我知道 VREF 是在内部提供的、可以设置为2.442V 或4.0V。  
默认情况下、VREF 由 REFEXT 从外部供电。 在这两种情况下、基准都是内部缓冲的...

我的问题是、是否可以绕过内部缓冲器并为外部 VREF @ REFP 引脚供电?

我提出这一要求的原因是、我使用了一个精密0.05%、超低噪声(< 10nV/vHz)、低漂移(< 5PPM/°C)外部基准和一个复合缓冲器电路。
但是、我担心外部缓冲器性能会受到内部缓冲器的限制。  

该应用要求 1%和0.1% FS 精度的预/后校准。 输入为单极{0V-4V}


最棒的
AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、


    无法禁用基准缓冲器。 如果您尝试使用外部基准驱动 REFP、基准缓冲器输出也会尝试驱动节点。 只能将 REFEXT 引脚用于外部基准。

    但是、我不确定这是否像您想象的那样糟糕。 基准缓冲器偏移仅为±250uV 典型值。 在4V 基准上、这将导致大约±0.006%的增益误差。 基准缓冲器失调电压会有一些扩展、并且还有大约4uV/°C 的额外失调漂移 这两种方法都会使增益误差扩展得更宽。 然而、与这个偏移漂移相关的增益误差将小于基准误差0.05%。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的澄清。 最初、我想尽可能减小漂移和偏移误差、如选项 A 所示
    我假设我可以根据选项 B 缓冲 REFP 输出并为负载提供精密基准



    最棒的
    AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AJ、


    很抱歉我上周错过了这个帖子。 我不完全确定如何使用基准、但如果您使用基准(具有12mA 负载)来驱动电桥测量、并且希望 ADC 进行比例式测量、则选项 A 会更好。

    选项 A 将内部基准缓冲器作为误差的一部分、而选项 B 将内部基准缓冲器和复合缓冲器作为误差的影响因素。

    你问的是这样吗? 您正在进行哪种测量? 我认为更多信息可能会有所帮助。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的见解。 正确、我们正在为一系列传感器供电、以进行比例式测量

    正如您指出的那样、内部缓冲器不能被旁路、因此我想包括负载的内部基准误差。

    因此、我认为选项 B 不是 A 更好的选择、即对负载的缓冲基准将更接近 ADC 实际看到的值  


    选项 A:
    ADC 看到 VREFext +ΔVREFext + Err (内部缓冲器偏移/漂移)
    负载看到 VREFext + ΔVREFext Ω  

    选项 B:  
    ADC 看到 VREFext + Err (内部偏移/漂移)
    负载看到 VREFext + Err (内部偏移/漂移)ΔVREF  

    ΔVREF  <<  Err (内部偏移/漂移) -从规格中可以看到:

    ERR (内部缓冲器)
    偏移:±250µV μ V         TA = 25°C
    漂移:  ±7µV μ V/°C     –40°C≤TA≤+125°C


    ΔVREFext μ A [OPA189]
    偏移:  ±4µV μ V       –40°C≤TA≤+125°C
    漂移:   ±0.02 μ µV°C –40°C≤TA≤+125°C


    最棒的
    AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AJ、


    我明白你的观点。 我忘记了对于该器件、REFEXT 可能是基准输入、但 REFP 实际上是 ADC 绘制基准输入的位置。 这是测量中更重要的一点(与我们拥有的其他一些器件相比、这有点不寻常)。

    使用比例式测量时、电压不需要精确、但 ADC 基准输入和驱动比例式测量的电压必须尽可能接近。 现在、我有机会更仔细地查看了它、我相信您是正确的、选项 B 是更准确的选项。您可以看到它将 ADC 基准与比例式传感器驱动器进行了比较。

    在选项 A 中、误差来自 ADC 的基准缓冲器。 缓冲器误差是 ADC 基准的一部分、但不是比例式传感器驱动的一部分。

    (基准输入+ ADC 基准缓冲器误差)/(基准输入)

    通过选项 B、您的误差是不同的:

    (ADC 基准缓冲器输出)/(ADC 基准缓冲器输出+外部缓冲器误差)

    在这里、ADC 基准输入和比例式传感器驱动器之间的唯一差异是外部缓冲器误差。

    即使结合了 OPA189和 OPA837、失调电压也应远小于 ADS131A04基准缓冲器的失调电压误差。 因此、选项 B 的误差会更小。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您花时间进行审核和确认:)


    最棒的
    AJ