This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:当 K 型热电偶和外壳之间发生接触时、温度将不稳定

Guru**** 2533010 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/933089/ads1118-temperature-will-not-be-stable-when-there-is-touch-between-the-k-type-thermocouple-and-case

器件型号:ADS1118

您好!

我的客户使用 ADS1118和热电偶构建用于温度感应的电路板。

电路板放置在外壳中、此外壳连接到接地端。  

当 K 型热电偶与外壳没有接触时、它可以正常工作并且温度读数正确。

当热电偶与外壳接触时、冷端和热电偶的温度将不稳定、变化范围为30-50C。

他们尝试将热电偶连接到其他金属、但问题并不相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、


    如果客户使用外露热电偶、热电偶本身是电路的一部分、因此可以将电导入电路的其余部分。

    我没有为您的客户看到原理图、因此我不知道他们是如何设置电路的、也不知道他们是如何将热电偶连接到电路的其余部分的。 但是、我想(您和您的客户也可能猜到)、从外壳的接地端通过热电偶通过 ADC 连接到 ADC 电源的接地端、会传导电一些电流、从而干扰测量。

    客户是否可以使用非接地(或屏蔽)热电偶来实现可能的解决方案?

    他们可能尝试的另一件事是将 ADC 电源的接地端连接到接地端。 这可能会防止接地环路干扰测量。

    它们能否提供原理图?


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    我已经听过您的声音了一段时间、因此我想我会检查您的客户是否回复了。  

    我认为大部分问题都是由于它们有接地热电偶、热电偶本身可以与接地进行电气接触并破坏测量。 在这种情况下、可能存在一个接地环路、电流从电路接地流向接地。  

    希望您的客户现在了解问题并获得解决方案。 我现在将关闭此帖子、但如果他们仍然有问题、请发布回、我们可以继续处理此主题。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    很抱歉耽误你的回答。

    我们已经确定原因是开关电源接地直接接地、这意味着 ADS1118的 GND 实际上直接接地、这会导致问题、谢谢。