This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:使用 JMODE 30时的串行器/解串器速率

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/936080/adc12dj5200rf-serdes-rates-when-using-jmode-30

器件型号:ADC12DJ5200RF

使用具有8通道配置和 JMODE 30的电路板。 器件的时钟频率为5.12GHz、预期的串行器/解串器速率为16.896千兆位/秒。

是这样吗?

FPGA 中的接收器无法找到64b/66B 报头。

我尝试将采样率降低到3.9GHz、串行器/秒率降低到12.87Gbit/s、结果相同。

数据表未提供串行速率的直接公式。

成功使用此模式的任何人都可以提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    串行器/解串器速率=器件时钟 X R (数据表的表24中给出了 R)。 JMODE 的值)。

    是的、具有5.12GHz 时钟的16.896Gbps 串行器/解串器速率是正确的。  

    您能否确保您正在查看 DA0-DA3和 DB0-DB3通道?

    我们已经测试了该模式、它工作正常。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Neeraj。