This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:电池监控

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/934953/afe4300-battery-monitoring

器件型号:AFE4300

您好!  

你好。 我希望你能做得好。  

我们的客户希望使用 AFE4300、他们对该器件的电池监控有疑问。  

数据表中似乎没有关于此函数的信息。 因此、他们想知道它是否能够真正测量电池电量以及如何实现。  

正如他们所说的、为了测量电池、它应该能够访问其电压、但在一般设计中、它不能访问、因为它通过 LDO 连接、从而对信号进行整流。 LDO 将使其保持稳定、直至降至特定水平并且无法馈送到 AFE。 因此、他们希望知道如何使用 AFE 跟踪电池百分比。  

我希望你能帮助我们解决这个问题。 此外、如果您能帮助我们为此提供图表和配置、也会很好。  

谢谢你。 保持安全。


此致、

Cerick

。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    AFE 仅测量电源电压电平、使用电池监控功能、您只能根据电压电平进行估算、无论电压电平是在该范围内还是在该范围之外。