请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4300 您好!
你好。 我希望你能做得好。
我们的客户希望使用 AFE4300、他们对该器件的电池监控有疑问。
数据表中似乎没有关于此函数的信息。 因此、他们想知道它是否能够真正测量电池电量以及如何实现。
正如他们所说的、为了测量电池、它应该能够访问其电压、但在一般设计中、它不能访问、因为它通过 LDO 连接、从而对信号进行整流。 LDO 将使其保持稳定、直至降至特定水平并且无法馈送到 AFE。 因此、他们希望知道如何使用 AFE 跟踪电池百分比。
我希望你能帮助我们解决这个问题。 此外、如果您能帮助我们为此提供图表和配置、也会很好。
谢谢你。 保持安全。
此致、
Cerick
。