This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:连接 Xilinx Kintex7 EVM

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/935963/adc12dj3200evm-interfacing-with-xilinx-kintex7-evm

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200TSW14J10EVM

您好!

我不熟悉射频。 我想将 ADC12DJ3200 EVM 与 KIntex7 EVM 相连。 请指导我完成初始步骤和支持文件。

此致、

Divyashree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪维亚

    KC705 Xilinx 开发套件仅路由映射到 ADC 的4个串行器/解串器通道(通道 DA0-DA3)。 您 只能使用 JMODE15在双通道模式下操作 ADC。 您应该能够在 JMODES 6、10、13、14和16中运行、但只有 CHA 数据可用。

    您可以在 TI 网站上的 ADJ12DJ3200EVM 产品文件夹(KCU105示例)和 TSW14J10EVM 产品文件夹(KC705示例)下找到示例固件和文档。

    您还可以在 Xilinx 网站上找到相关文档。  

    此致、

    Jim    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你