Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC12DJ3200EVM 主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200、 TSW14J10EVM
您好!
我不熟悉射频。 我想将 ADC12DJ3200 EVM 与 KIntex7 EVM 相连。 请指导我完成初始步骤和支持文件。
此致、
Divyashree
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200
您好!
我不熟悉射频。 我想将 ADC12DJ3200 EVM 与 KIntex7 EVM 相连。 请指导我完成初始步骤和支持文件。
此致、
Divyashree
迪维亚
KC705 Xilinx 开发套件仅路由映射到 ADC 的4个串行器/解串器通道(通道 DA0-DA3)。 您 只能使用 JMODE15在双通道模式下操作 ADC。 您应该能够在 JMODES 6、10、13、14和16中运行、但只有 CHA 数据可用。
您可以在 TI 网站上的 ADJ12DJ3200EVM 产品文件夹(KCU105示例)和 TSW14J10EVM 产品文件夹(KC705示例)下找到示例固件和文档。
您还可以在 Xilinx 网站上找到相关文档。
此致、
Jim