This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:ADS1115 (ADC)输入的 RC 滤波器设计

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/936068/ads1115-rc-filter-design-for-ads1115-adc-input

器件型号:ADS1115

 

我使用 ADS1115测量0-5V 范围内的模拟直流电压。

ADS1115数据表提到、在输入端连接了抗混叠滤波器、以限制采样期间混叠的影响、并降低作为测量一部分的外部噪声。 它指出、RC 截止频率应设置为输出数据速率或更高10倍(ADS1115的输出数据速率范围为8sps 至860sps)。 我将 IC 配置为860SPS、因此我认为截止频率为1kHz。 根据我的计算、我得到 R=1.5K 和 C=0.1uF。

对吗?

如果我将输出数据速率更改为最小值、即8sps、该截止频率是否会导致电压测量误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尔山

    如果您使用的数据速率为860SPS、则使用的滤波器带宽为该频率的10倍。 您可以计算出带宽大约为8.6kHz、而不是1kHz。

    对于该特定器件、等效输入阻抗略低、因此我会考虑使用大约500欧姆的串联电阻、如果您使用差分输入测量、两个输入电阻器的等效电阻将为1千欧、电容约为18nF。  

    如果您更改数据速率、可能会在带宽范围内产生更多噪声、但除非您希望抗混叠滤波器通带内存在噪声、否则我认为这不是一个大问题。

    同样、我更关心的是使用更大的串联电阻进行滤波、等效输入阻抗确实会产生输入电流。 该输入电流会受串联阻抗的影响、从而产生电压误差。


    吴约瑟