请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS5400EVM 大家好、团队、
我的客户正在寻找 ADC SPI 控制软件、该软件在器件的用户指南第4.1.1节"安装 TI ADC SPI 接口"(第12页)中进行了说明。 说明"ADC SPI 控制软件可以通过运行 CD 上的 setup.exe 文件安装在个人计算机上。"不幸的是、EVM 随附的封装中没有 CD。
此致、
Renan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我的客户正在寻找 ADC SPI 控制软件、该软件在器件的用户指南第4.1.1节"安装 TI ADC SPI 接口"(第12页)中进行了说明。 说明"ADC SPI 控制软件可以通过运行 CD 上的 setup.exe 文件安装在个人计算机上。"不幸的是、EVM 随附的封装中没有 CD。
此致、
Renan