This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8664:12位 ADC 设计

Guru**** 2793245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/951869/ads8664-12bit-adc-design

器件型号:ADS8664

一个位置传感器和三个力传感器的输出被提供给这个12位 ADC。 有人可以建议更好的设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anita、

    请提供更多信息吗? 例如、  

    1. 您的信号振幅? +/-5V 单端还是其他?
    2. 您的信号频率?
    3.  ADC 的1Mohm 输入阻抗是否足以满足您的传感器需求? 每通道的采样率?
    4. 还有其他要求吗?  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anita、

    我将关闭此主题、因为我在几周内没有得到响应。 如果您对此 ADC 有任何进一步的疑问、可以在论坛上打开另一个主题。 谢谢。

    此致、

    戴尔