This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7951-Q1:在高功率逆变器开关应用中使用时、ADS7951复位

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/952383/ads7951-q1-ads7951-resetting-when-used-in-high-power-inverter-switching-application

器件型号:ADS7951-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7951

您好!

我们使用 ADS7951器件来读取大功率逆变器应用中的一些模拟测量值。  

我们使用自动模式1来读取信息。

如果不在逆变器上应用 PWM、我们就能够在其各自的测量范围内测量所有模拟测量。

然而、当我们应用 PWM 时、一旦我们在逆变器侧上运行100Vdc 左右、我们就会得到 ADC 复位。

我们将其解释为 ADC 复位、因为即使在移除 PWM 之后、我们也会在 SPI 上持续获取 Ch0、直至发生下一个电源复位事件。  

请帮助解决此问题。  

此致

Abhijith V P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我理解正确、您有一个到运算放大器的 PWM 输入、那么输出会进入 ADC。  请提供原理图吗?

    逆变器的输出是否符合预期? 请在器件的引脚处测量、以确认信号符合预期。  

    读取 ADC 的输出数据时、是否都读取了包含输出数据的通道 ID? 这将有助于深入了解器件内部的工作情况。  


    此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    抱歉、我的解释没有设置上下文。

    我提到的逆变器是如下所示的功率逆变器。

    此致

    Abhijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Abhijith

    您是否会分享数字通信的示波器截图、包括 CS、SCLK、SDI、SDO?

    原理图也很有用

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    如果可以、我可以通过电子邮件分享原理图和更多详细信息。

    主电源转换器正在切换时、请参阅以下 SPI 信号。 请注意、只有 CLK 已正确探测。

    其他通道将具有探测噪声。

    此致

    Abhijith V P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijith、您好!  

    我已向您发送一封电子邮件、让您脱机讨论此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia。

    非常感谢。

    我已向您发送电子邮件回复。 等待您的反馈。 能否确认您是否收到了我的电子邮件?

    此致

    Abhijith