主题中讨论的其他器件:ADS7951
您好!
我们使用 ADS7951器件来读取大功率逆变器应用中的一些模拟测量值。
我们使用自动模式1来读取信息。
如果不在逆变器上应用 PWM、我们就能够在其各自的测量范围内测量所有模拟测量。
然而、当我们应用 PWM 时、一旦我们在逆变器侧上运行100Vdc 左右、我们就会得到 ADC 复位。
我们将其解释为 ADC 复位、因为即使在移除 PWM 之后、我们也会在 SPI 上持续获取 Ch0、直至发生下一个电源复位事件。
请帮助解决此问题。
此致
Abhijith V P