This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220EVM:用于运行 ADS1220 EVM 板的 Windows 10驱动程序

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADCPRO, ADS1220EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/952057/ads1220evm-windows-10-driver-to-run-ads1220-evm-board

器件型号:ADS1220EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1220ADCPro

您好!

我已成功安装 ADCPro 软件并收到 ADS1220 EVM 板、该板在连接到笔记本电脑 USB 时会亮起。 但是、PC 无法检测到它、因此我需要 Windows 10的驱动程序。

此外、如何获得 ADS1220 EVM 插件? 它类似于 ADC Pro 样本或不同样本。

请帮助。

谢谢、

Priyanka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priyanka、

    欢迎来到 E2E 论坛! 该驱动程序是 ADCPro 的 ADS1220EVM 插件软件的一部分。  该插件可从 ADS1220EVM 工具 页面下载、并在"立即订购"部分标记为 ADS1220EVM-SW。  按下载按钮获取插件。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的支持。 ADC Pro 检测到 ADS1220EVM 后是否需要对其进行编程? 或者是否已编程为读取连接在 J1或 J2连接器上的模拟信号。

    如何确认按下 Acquire (采集)按钮后显示的读数正确、因为读数为微伏。 在我们开始捕获数据之前、是否需要采取任何其他步骤。

    请告诉我。

    谢谢、

    Priyanka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priyanka、

    EVM 有一个默认启动配置。  根据您计划使用的模拟输入、基准电压等、您需要配置 ADS1220。  您可以看到 ADS1220数据表中的配置选项以及有关如何按照 ADS1220EVM 用户指南进行各种配置设置的详细信息。

    收集数据时、您可以从时域图中查看代码数、而不是电压。  还有一个测试插件(Data Monitor)、仅显示收集的数据中的代码。  我建议查看 ADCPro 用户指南。

    https://www.ti.com/lit/ug/sbau128c/sbau128c.pdf#page=14

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bob。 我当前的问题是、我想使用 ADS1220评估板通过 T 型热电偶进行温度测量、我不确定是否需要在板上安装任何其他硬件或软件才能使其正常工作?

    最初、我刚刚在 AIN0和 AIN1的 J2连接器上连接了热电偶导线、但它给了我一些微伏读数、看起来与室温不匹配。

    那么、您对如何使其正常工作有什么建议、或者我是否需要执行任何其他步骤来使其正常工作有什么建议?

    感谢您的支持!!

    此致、

    Priyanka

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priyanka、

    您很可能与室温不匹配、因为您需要对冷端进行校正。  我强烈建议查看 热电偶测量基本指南中的信息

    如果您查看 ADS1220EVM 用户指南、您将在第5.2.4节中看到讨论、其中 J3用作 TC 输入(AIN1和 AIN2)。  该电路位于 EVM 的底部。  R1和 R2用作偏置电阻器、因此您需要添加这些电阻器(1至10M)以提供正确的输入范围、以便进行测量。  如果您打算使用任何增益或启用 PGA、则需要执行此操作。  请注意、J2具有 AIN1和 AIN2作为输入选项。

    用户指南讨论了如何使用 RTD 测量冷端。  为了使您闭合、您可以改用 ADS1220的内部温度传感器。  您需要将 T 型的温度转换为 UV、以正确补偿冷端。

    此致、

    Bob B