This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7052:ADS7052的校准结果

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7052, REF1933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/950922/ads7052-calibratied-result-of-ads7052

器件型号:ADS7052
主题中讨论的其他器件: REF1933

尊敬的 TI 成员:

 我正在尝试使用 ADS7052构建14位环境、 您能帮我确认我的校准流程是错误还是正确?

 下面显示了我的测试流程、感谢您耐心地阅读!

 测试条件:

 AVDD = REF1933 = 3.3V

  DVDD = REF1933 = 3.3V

 SCLK ~ 333.3kHz  

本测试的目的: 

 检查 我的校准功能是否正常工作

 

 图1是我的"上电校准"结果,主机提供24时钟(SCLK ~ 5.6kHz)时,ADS7052的 SDO 返回代码为"0"

  

图1:加电校准

 如需更多地检查校准流程、图2是我的" 正常运行期间的偏移校准"结果。

 由于我的捕获结果是在 VINP 连接到 AVSS 的情况下操作的,因此 ADS7052的 SDO 在第一帧(18时钟)返回代码“0”看起来是正确的。

  

  图2:  正常工作期间的偏移校准

 完成这两个流程后、我将 ADS7052的 VINP 连接到提供 AVDD/2的 REF1933偏置引脚、并开始进入 CONV 状态、以在 SCLK ~ 333.3kHz 的频率下获取传输结果。

 图3是我的校准结果,但似乎 没有返回 '8192'作为主代码,而是'8176'…  

  

   

 图3:AVDD = REF1933 = 3.3V、 DVDD = REF1933 = 3.3V、SCLK = 333.3kHz、采样率< 100kSPS 时的校准结果

 我的问题:

 1.校准流量是否有错误? (例如,在 REF1933启用后加电校准可能无法正常工作 ,因为它不是加电状态 ?)  

 2.从 ADS7052 的数据表中、图21将代码'8125'显示为主代码。   图21是否为未校准结果?

 感谢你的帮助。

B.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen

    您的 SPI 看起来正确、可以完成偏移校准。 我要指出、您无需更改 AINP 输入。 该器件在内部断开输入信号、因此无需在硬件中进行任何更改即可进行偏移校准。  

    需要稳定基准电压、以便正确进行偏移校准。 此外、请注意、基准电压电平直接影响偏移校准结果。 这意味着、如果 AVDD 为3.4而不是3.3V、这将反映在结果中。  

    我将深入了解产品说明书问题、这是一个有效的问题。  

    此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仔细检查后、直方图的输入信号不是精密信号、也不是与输入成比例的信号。 这就是该值不在中间代码的原因。 直方图的目标更侧重于演示扩展而不是代码值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia:

     感谢您与我分享图21的含义。

     我想检查演示代码扩展的含义。

     这是否意味着如果我想实现大约+/- 0.3 LSB 的 DNL,代码的扩展将如  图所示,或者中间代码更加集中?  

     如果 MID 代码将更加集中,我是否需要检查诸如 SCLK 的频率或者.... ??

     谢谢!

    B.R