This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7959-Q1:输入查询

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/952251/ads7959-q1-input-inquiry

器件型号:ADS7959-Q1

大家好、团队、

我的客户想知道 ADS7959QDBTRQ1在每个通道上是否有输入钳位二极管? 在断电情况下、每个通道的输入阻抗是多少?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、输入具有保护二极管结构、该结构在 AIN > AVDD 时打开。 在这种情况下、电流会重定向到 AVDD、因此电源需要能够灌入电流。  

    在这种情况下、输入电流也必须限制为2mA。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    感谢您的回答。  您能否提供 ADS7959QDBTRQ1断电条件下通道的输入电阻?  

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、模拟输入的输入电阻将在导通时与二极管等效。


    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    每个通道在断电条件下的输入阻抗值是多少? 数据表中未提供二极管电阻。 请帮助我们获取值(数字)。

    此致、


    Renan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此信息不可用。

    我建议按照先前的建议、当 AIN > AVDD 时、输入电流会重定向至 AVDD、因此电源需要能够灌入电流。 在这种情况下、必须通过外部保护将输入电流限制为2mA。 因此请勿考虑器件阻抗

    此致

    Cynthia