This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:IRUG -问题:电路板底部的 IC 无法正常工作

Guru**** 2534070 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/942227/ads1118-irug---issue-ic-on-the-bottom-side-of-the-board-is-nonfunctional

器件型号:ADS1118

您好!

很抱歉,自从我上次更新这个问题以来,延误了,但这是每个人的暑假。

我从制造商那里得到了消息、他们的专家认为也许这个外壳应该被认为是 MSL-3 (而不是数据表中所述的 MSL-1)、所以我们应该在组装之前尝试烘烤组件(组件是在 digikey.com 上购买的)。
因此、当我们订购新的 PCB 和新制造(使用烘烤组件)时、可能需要几个星期、然后我们将对这一新批次执行测试。

西里尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cyril、


    感谢您发帖。

    我将等待您的新结果、但我必须注意的是、我们对器件的资质认证进行了测试、我对 ADS1118的 RUG 封装的 MSL-1等级充满信心。 基于该器件的小尺寸、我想该封装具有良好的湿度敏感度、因为低塑料含量不会吸收太多水分。

    我在这里收到了一封封装专家的电子邮件、他认为、如果底层器件在第二次回流过程中发生了变化或出现了错位(如果电路板的不同侧进行了两次回流)。 我向他展示了您的 e2e 帖子、来自:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/923592

    如果这可能是问题所在、他们可以对故障电路板执行 X 射线操作、同时仍将其安装以检查定位。

    专家是否提到焊料中的空洞? 这仍然是我在前一篇文章中快速看到的图像。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在之前的板上、位置看起来不错。

    专家没有提到空洞、但根据我们的制造商、这不是问题、因为总是有像这样的小空洞、而且在其他组件上也是如此、它们工作正常。

    我收到了新一批配备了 ADS1118的电路(10块电路板)、在组装之前进行了烘烤、所有电路都正常工作。

    因此、现在这个解决方案似乎可以正常工作、但我们仍然有机会获得这一批产品的幸运。

    总之、我认为我们将在组装之前有系统地烘烤 ADS1118、并且我们将确切地知道何时制造数百个电路。 现在还没有计划这样做,所以我会随时通知你,可能需要几个月的时间...

    此致、
    西里尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、西里尔、

    感谢您的更新。  我们现在将关闭此帖子、但如果您有任何其他问题、请随时创建新主题/帖子。

    此致、

    Bob B