This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1119:ROM 内置 ADC 解决方案?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7924, TLV2544, ADS8201, ADS7142, TLC2574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/944263/ads1119-rom-built-in-adc-solution

器件型号:ADS1119
主题中讨论的其他器件:ADS7924TLV2544ADS8201ADS7142TLC2574

你(们)好,先生

 

我需要一个解决方案,规格如下

ADC+EEPROM、2通道(
EEPROM 1K 字节

ADC 12位~16位

功率:5.5V (典型值)或5.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我很清楚、您是否在寻找具有集成 EEPROM 的12位至16位 ADC、这是正确的吗?  您是否正在寻找 I2C 通信?  如何使用 EEPROM (FIFO、其他数据存储)?

    您是否考虑过具有集成闪存和集成 ADC 的微控制器?

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob

    是的、我 正在寻找一个具有集成 EEPROM 和 I2C 通信的12位16位 ADC

    我需要一个解决方案,规格如下

    ADC+EEPROM、2通道
    EEPROM 1K 字节
    ADC 12位~16位。

    功率:5.5V (典型值)或5.5V

    您是否考虑过具有集成闪存和集成 ADC 的微控制器?-->否,我们已经有了 MCU 解决方案,需要一个具有 ROM 的额外 ADC

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您尚未解释 EEPROM 的用法。 我们有一些具有 FIFO 的器件、但我知道产品系列中没有这样的器件使用具有如此大的数据存储容量的 I2C 通信。  如果我知道传感器类型、所需数据的速度以及 EEPROM 存储要求背后的原因、可能会有一些替代方案。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    我是否可以知道哪些 ADC 具有数据存储容量? 我的一位客户正在寻找这种 ADC。 产品是置于电源线上的无线 faul 电感器。 客户想要设置中断。 当产生中断时、从传感器读取的数据可发送给终端用户。  

    此致、

    Wenting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    大多数精密 ADC 产品系列都基于使用 SPI 接口的高速产品。  此类器件包括 TLV2544系列、TLC2574系列和 ADS8201。  您还可以查看 ADS7142、这是一个 I2C 接口。  另一种可能的器件是 ADS7924。  ADS7142和 ADS7924是有趣的器件、它们可以为您进行监控、并在超过阈值时向微控制器发送中断。  ADS7924的缺点是数据仅缓冲一次。

    这不是详尽的列表、但似乎是最实用的器件。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob 的建议