This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1201:通过光纤器件传输 Mout 和 MCLK

Guru**** 2582295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/949859/ads1201-transmit-mout-and-mclk-thru-a-fiber-optic-device

器件型号:ADS1201

大家好、

客户希望 通过2组 AFBR-16xxZ 光纤发射器传输 Mout 和 MCLK。 来自 AFBR-16xxZ 的光信号将通过 AFBR-26x4Z/25x9Z 光纤 接收器转换回电信号。 然后、它将连接到微控制器。 这是可行的吗? 下面是 AFBR-16xxZ 和 AFBR-26x4Z/25x9Z 数据表的链接  

https://docs.broadcom.com/doc/AV02-4369EN

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    在我的脑海中、我想不出这种器件组合不能协同工作的任何原因、但是我想知道您为什么要查看 ADS1201、我们有更新的调制器、这些调制器在内部振荡器选项中更加灵活。  我最大的问题是将 MCLK 插入 ADS1201、将来自 ADS1201的 DOUT 重新插入接收器侧。  您将如何处理这些延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对这一主题感兴趣、我对这一主题不熟悉。 内部振荡器如何消除延迟?  当处理器位于不同的电路板上时、如果需要通过光纤传输数据、您是否有适合的器件建议? 感测到的信号为500Hz、时钟频率无需较高(大约100kHz 是良好的)。 模拟输入的电压范围为+/- 1V。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshmi、

    具有内部振荡器的调制器会将时钟和数据同时发送到数字滤波器- FPGA、MCU、DSP 等  无论从调制器到处理器的传输线路是什么、时钟和数据都保持同相。  仍然存在一些延迟、但信号在到达滤波器模块时彼此保持同步。

    如果调制器使用外部时钟、则从处理器到调制器的时钟会有延迟、然后从调制器返回处理器的数据会有延迟。  这会在两个信号进入数字滤波器块时在它们之间产生相位延迟。  根据处理器端的设置和保持要求、您可能会在读取数据时引入错误。  我们较新的调制器使用10-20MHz 的最小时钟速度、因此这些延迟可能会导致问题。  以100kHz 时钟运行的 ADS1201器件更容易降低传输延迟。  最后、一旦传输延迟接近1/2个时钟周期、您就会开始遇到数据丢失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的解释! 在哪里可以找到有关对 ADS1201进行编程以与 C2000处理器配合使用的信息?

    -Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Lakshmi、

    由于 ADS1201没有可编程的内容(没有内部寄存器)、您需要从 C2000数据表/SDFM 外设用户手册开始。  您使用的是哪种处理器型号?