我有一个定制的 AFE5832板、我正在尝试测试其 SPI 功能。 我正在运行以下测试步骤:
软件复位:将地址0h 设置为0x0001,将 SENe 设置为低电平,将 SENo 设置为高电平。
2.写入自定义 ADC 模式:将地址5h 设置为0x00A0。
3.设置 READ_ENABLE:将地址0h 设置为0x0002。
4.读取自定义 ADC 模式:将地址5h 设置为0x0000。
我获得了正确的输出(0x00A0)、但是在运行测试几次后、芯片停止输出任何输出。
断开电源并等待几分钟、然后再打开电源、有时会修复此问题、但大多数情况下不会修复。
是否缺少任何启动步骤、或者在尝试通过 SPI 进行读出之前是否需要正确设置任何所需的设置寄存器或引脚?
非常感谢