This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:实现电流环路接收器

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, XTR117, ADS125H02, AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/950936/ads131m08-implementing-a-current-loop-receiver

器件型号:ADS131M08
主题中讨论的其他器件: XTR117ADS125H02AMC7836

您好!

您好!

我正在尝试使用 ADS131M08实现标准电流环路接收器。

ADC 在输入级是否需要运算放大器,或者是否有可以解决的问题?

谢谢、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    感谢您的发帖。

    电流感应电路可与 ADS131M08直接连接。 数据表的应用部分(第9.2节)显示了一些通常使用的无源器件的示例。

    您使用什么来测量电流?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您好!

    在看到该图后、直接连接到4-20mA 回路供电电流回路发送器(例如 XTR117等)的可能性/想法变得更加接近。

    但想知道是否有必要对循环进行任何调节,因此是最初的问题。

    出现的另一个问题是、ADC 输入是否需要使用 TVS 二极管的任何输入保护等。

    谢谢、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    感谢您的澄清。 我将向您提供一些其他建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    感谢您的耐心等待。

    您能帮助我们更好地了解您的应用要求吗?

    1. 您需要测量多少个环路输入?
    2. 每通道的更新速率?
    3. 您尝试使用哪种尺寸的分流器?
    4. 通道之间是否存在共模电压差异?

    另一个需要考虑的器件可能是我们的 ADS125H02。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    输入的数量越多、则是傅里叶。 我打算使用几个 ADC 来实现总共30个输入

    (我之前看过 AMC7836、但这个只有12位的分辨率。 21个通道很有趣、尽管它只是多路复用的。 经过许多思考和反复、ADS131M08似乎在说:"我、我、在所有感官上都很好。" :-)

    我们的想法是将4个 ADS131M08用于该应用。 任何8x 输入似乎都是一个不错的选择。

    就信号更新速率而言、这是相当低的(在取平均值和抽取之后)、但只要可能达到最佳效果、就足够好了。

    (之前打算使用数字抽取滤波器进行过采样和抽取)

    对于3.3V 输入和4-20mA 输入信号、分流器应约为165欧姆。

    共模差分不应该是一个大问题,但将传感器自身的电缆绑定在一起可能会形成一个小的传输线?

    ADS131M08的唯一缺点是输入电压较低、在这种情况下、我找不到有关 TVS 二极管的更多选择。 不过、我发现 NXP 中的 PESD3V3L 可能不是理想的选择。

    谢谢、

    制造商