This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482EVM:使用 TSW1400的示例波形不是预期的那样

Guru**** 2809995 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005, DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/952060/dac3482evm-example-waveform-using-tsw1400-is-not-what-was-expected

器件型号:DAC3482EVM
主题中讨论的其他器件:DAC3482CDCE62005

在使寄存器加载(请参阅之前的过帐)方面遇到一些困难后、我终于按照 DAC3482EVM 手册(第3.4节- DAC348x 示例设置程序)中的说明配置了所有器件(DAC3482、CDCE62005和 TSW1400)。  这产生了一个看起来与正确波形有些相关的输出。  但是、它似乎会饱和、或者数据采集会引入一些错误。  我尝试了许多不同的寄存器调整、以查看是否可以解决问题。  我的大多数寄存器已更改输出频谱(因此我正在更改内容!)、但没有一个是正确的。   使用 EVM 手册中指定的精确寄存器值时、我得到的频谱如下:

当然、根据 EVM 手册、我期望看到的是:

感谢您的任何建议。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    如果您使用的是 NCO/复数混频器、请确保在编程后初始化 NCO/复数混频器。 这通常通过 SIF_SYNC 按钮上的简单切换来完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我切换了 SIF_SYNC 按钮。  我尝试启用和禁用混频器。  结果是不同的、但仍然是错误的(由于基带信号的性质、很难确定、但它查看了我在混合信号时所期望的结果)。  我将在启用和禁用 NCO 的情况下发布结果。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是禁用混频器的输出...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考-由于我必须手动配置 CDCE62005、我的时钟配置可能存在问题。  以下是手动配置后该屏幕的快照。   我尝试通过将寄存器值与 DAC3482_FDAC_1228p8MHz_4xint_NCO_30MHz_QMCon.txt 文件中的值进行比较来验证它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    根据我们的其他主题讨论、我怀疑您有一个坏的 EVM。 请尝试使用新的替换 EVM、看看它是否能解决您的频谱问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在执行退货流程。 现在关闭线程。 可根据进一步请求重新打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我正在为我的 EVAL 板获取更换件。  如果仍有问题、我会告诉您。