This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32J25:模拟输入带宽

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/952354/adc32j25-analog-input-bw

器件型号:ADC32J25

您好!

我有一位客户询问有关该器件规格的问题、

他问我们是如何获得450模拟输入带宽的。

由于采样率(最大值)为160、他不明白。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    模拟输入带宽需要大于采样率、以精确地将该特定 ADC 的采样解析为12位。

    随着转换器分辨率的变化、所需的带宽也会增加、以便在该特定分辨率下准确解析样本。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rob、  

    我将此信息发送给客户、他的问题是输入900MHz 模拟带宽是如何的、而最大采样率是160MHz、

    他在采样时假设这一点、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    欠采样也是如此、但基带或第一奈奎斯特内的采样也是如此。

    尽管如果转换器设计为仅使用第1奈奎斯特进行采样、则 ADC 的带宽必须高于采样率、但可能不会像上面的示例那样高。

    希望这会有所帮助。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!  

    我向客户(射频工程师)解释了这一点、但他不了解这种方法的工作原理、  

    如果采样率必须至少是带宽的两倍、那么采样率如何为160?

    它是否拆分为两个 DAC? (I 和 Q)、那么它实际上是采样率的4倍?

    请告诉我您是否希望我向您询问客户问题、以便您可以直接回答。

    谢谢、

    Victor Levy

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    是的、我认为最好发送电子邮件、客户正在查看产品。

    我可以让您随时复印。

    此致、

    Rob