This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC2902:DAC2902Y/250G4 PDA 未经认证

Guru**** 2813435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/951480/dac2902-dac2902y-250g4-pda-is-unqualified

器件型号:DAC2902

你(们)好

DAC2902Y/250G4的声学扫描显示了产品接合线区域中的引脚分离。

我们认为 PDA 是不合格的。 请参阅随附的图片。 请帮您检查原因吗?

谢谢

最好

小庆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小清

    什么是 PDA? 我不熟悉这个首字母缩略词。 电路板上的器件是否发生故障? 如果是、工作条件是什么? 这是否仅发生在一台设备上?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新要报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    我们仍在讨论此问题、并将在收到任何更新后立即回复您。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。