This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-DAC11001EVM:BP-DAC11001EVM

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC11001A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/952639/bp-dac11001evm-bp-dac11001evm

器件型号:BP-DAC11001EVM
主题中讨论的其他器件: DAC11001A

大家好、我们需要了解 BP-DAC11001EVM 的尺寸以及每个电源电压上的电流消耗。

谢谢你

Michel Janz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我的同事 AK 在星期一回到办公室时会为您提供一些此类信息。  电流消耗还将取决于器件和基准的确切配置、但他应该能够提供估算范围。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请找到所需的信息。

    电路板尺寸:203.2毫米 X 81.28毫米

    关于每个电源电压的电流消耗、您能否更具体地了解您想要了解的电源轨。 您是否还在寻找总体 EVM 或特定于 DAC11001A 的电流消耗?

    下面是一些估算。 DAC 的输入电源为 VCC、VSS、VDD 和 VIO。 除 Launchpad 提供的 AEVM_3V3和 AEVM_5V0外、所有其他电源均在内部由这些电源生成。

    VCC: 51mA (典型值),57mA (最大值),假设安装了所有运算放大器。

    VSS:  51mA (典型值)、57mA (最大值) ,假设安装了所有运算放大器。

    VDD:1.5mA - 3mA (假设 DAC VDD 由 VDD 供电,而不是 AEVM_5V0),否则为0.8mA - 2mA

    VIO :0.1mA - 0.3mA (假设 DAC_IOVDD 由 VIO 供电,而不是 AEVM_3V3供电

    希望这能解答您的疑问。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否需要有关此问题的更多帮助?

    我可以关闭此主题吗?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo、

    谢谢、这就是我想要知道的所有内容。

    我已经尝试向您发送电子邮件、但它返回了。

    Michael Janz