This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF42:SPI 模式3设置无响应

Guru**** 2557530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/943176/adc32rf42-spi-mode-3-setting-not-responding

器件型号:ADC32RF42

下午好!

我们尝试将 ADC 设置为3线模式、但我只能在第4线看到数据。 无论我们写入0x00 0x10 0x01 (3线制模式)还是 0x00 0x10 0x00 (4线制模式)、都是如此。 我在多个 ADC 上看到了这种情况。 3线制模式设置后、我们是否需要执行任何操作? 软复位? 还有事吗? 有没有关于这为什么不起作用的想法? 我们通过写入和读取其他寄存器来确认 ADC SPI 功能、您可以从图中看到响应在第4线。

第1个寄存器写入:复位和3线模式

寄存器写入:写入0x1F 的值

寄存器读取:在第4线读取0x1F 的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    我在 ADC32RF42EVM 上看到的情况也是如此。 将寄存器0x10设置为0x01不会将 SPI 模式从4线切换到3线。

    我们在 EVM 上一直使用4线模式、3线模式可能尚未验证。 我正在与设计团队就这个问题进行检查。 请让我等到星期一再回来。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 我将于星期一等待您的确认。

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    SDO 输出在3线制模式下可能不选通(我仍在等待设计团队确认)。 在 EVM 上、 由于配置为4线制模式、在 SPI 读取期间、SDIO 从 FTDI (USB IC)强制为低电平。 因此、在 EVM 上验证这一点并不容易。  

    是否确定在应输入 SDIO 时 FPGA 不会强制使用 SDIO 引脚? 您能否探测引脚的尺寸?  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与 FPGA 工程师确认、该线路未被保持在低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    我正在尝试在 EVM 上测试这个。 但它需要一些硬件更改。 我将在周五前尽快回来。  

    您是否可以 使用示波器直接探测 SDIO 线路?  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    我可以探测 SDIO 线路、在 ADC 响应上看不到数据值。 我看到在写入 ADC 时该行会切换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们对几年前的旧电路板和几个月前刚构建的新电路板进行了测试。 我们想知道芯片中是否存在差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    您是否看到3线模式在旧器件上工作、而不是在新器件上工作?

    我将再次检查器件版本。 但我非常怀疑与 SPI 相关的任何内容在版本上都有变化。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可以的话、我可以在我们的协议分析器中截取输出的屏幕截图。  

    是的、一款前几年的器件的行为与使用新 TI 芯片的器件不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    如果您可以使用示波器在两个电路板的3线模式下探测 SDIO 并发送示波器屏幕截图、这将非常有用。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rev B 3线

    Rev B 4线

    Rev C 3导线

    Rev C 4导线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    您可以读取两个旧 EVM 上的寄存器0x04吗? 请告诉我读值。 这样、我们就可以了解器件版本是否不同。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    我们的 Rev B 板的读数为0x80

    我们的 Rev C 板的读数为0x50

    谢谢!

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    RevB 板上的器件 (读数:0x80)是最新且受支持的版本。

    RevC 板上的器件 (读数:0x50) 是非常旧的版本。 您是如何以及何时收到此设备的?  

    您是否可以在两个器件上读取和共享标记?

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RevB 板上的器件 (读数:0x80) az32rf42 ti 714 ztf2 G4

    RevC 板上的器件 (读数:0x50) xaz32rf4x x2651c ti 5b4 zje5 G4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    感谢您的快速回复。

    我认为数据表不支持具有读数:0x50的器件。 我将与设计团队再次核实、并在星期四之前告知您。  

    您能否告诉我您是如何以及何时收到此器件的?  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 我将回答您的问题。 我们期待星期四收到您的回复。

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大约一个月前、我们收到了科罗拉多州议会大厦的零件。

    谢谢!

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    我刚才确认以"xaz"开头的器件标识是 PRE_RTM 版本、不受支持。  

    我们建议使用 RTM 后版本的器件替换器件(标记应以"AZ-"开头)。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的确认!! 我们将相应地进行替换。

    祝你度过美好的一天!

    Julia