This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14DL3200EVM:FPGA 参考设计申请

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL3200, TSW14DL3200EVM, ADC12DL3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/942539/tsw14dl3200evm-request-for-fpga-reference-design

器件型号:TSW14DL3200EVM
主题中讨论的其他部件:ADC12DL3200ADC12DL3200EVM

您好!

我们计划在项目中将 ADC12DL3200与 TSW14DL3200EVM 搭配使用。  您能否提供某种 FPGA 参考设计/源代码(最好在 Vivado 上)?

此致、

阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alec、

    相关参考设计源代码可从以下链接下载。

    此致、

    Jim

    txn.box.com/.../qh16i3kd264ie3pt43oz6v300ktoaxyr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的参考设计。 它真的很有帮助!

    还有一件事。 您是否可以与我们分享任何仿真设计? 如果我们能够了解整个系统在实践中的工作、那将会有所帮助。

    此致、

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alec、

    您能否更详细地解释 您正在寻找的仿真类型? 这是 VHDL/Verilog 类型的仿真吗? 如果是、我可以咨询设计团队。

    您可以从 TI 网站上的 ADC12DL3200EVM 产品文件夹下载 EVM 用户指南、以获取工作系统的示例。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我们希望进行 VHDL/Verilog 仿真。 谢谢!

    此致、

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alec、

    IBIS 模型尚不可用、但 我们可以提供仿真数据。

     

    我们 具有不同模式下的原始 FFT、HDX 与输入频率扫描以及 IMD3图。 如果 您 对此感兴趣、请告知我们、我们 可以 发送此数据 。我们还提供了测试台提供的一些初始测量图。

     

    此致、

     

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alec、

    请忽略最后一个帖子、因为我将此请求与另一个设备混淆。 TI 网站上的 ADC12DL3200产品文件夹下提供了 IBIS 模型。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您可以将上述文件发送给我吗? (FFT、输入频率扫描等)

    此外、您是否可以提供测试台文件? 我们需要它来评估整个设计过程中和设计中的延迟。

    此致、

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alec、

    您应该能够在数据表中找到 ADC12DL3200的 FFT 和一些输入频率扫描数据。 我想看看我们是否有任何可用的测试台文件。

    我们进行了一些早期 测试、尝试测量 ADC 和 Xilinx FPGA 之间链路的总延迟。 将附加此测试中的数据。  

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADC-latency-measurement.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    在实施阶段、我们遇到了与故障路线相关的问题。 您能帮我们解决这个问题吗? 我们正在运行您在 Vivado 2019.1上提供的参考设计。

    请注意、

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alec、

    您是否在 TSW14DL3200EVM 或其他平台上使用此固件?  当您在 FPGA 之间移动时、FIFO、BRAM 等设备可以无缝过渡。 但是、HSSIO (LVDS I/O)和 JESD 收发器等专用 IP 具有非常严格的要求。 如果 您使用的是不同的 FPGA、 则应仅将参考设计用作参考、并自定义 LVDS IP 以匹配所选的 FPGA。

     

    此致、

     

    Jim