This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112:范围控制输入

Guru**** 2517320 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/952404/ddc112-range-control-inputs

器件型号:DDC112

DDC112有三个范围控制输入。 从数据表的图3中可以看出、范围选择是瞬时和异步的。 这是真的吗? 是否有可以在不破坏采样的情况下更改范围控制的时间点? 如果没有、则必须将哪个样本抛出为无效样本? 是否有理想的时间点来更改范围控制输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克利福,

    欢迎访问 E2E 论坛。  

    范围选择是异步的、将根据选择更改积分电容器。 根据范围选择的更改位置、建议丢弃来自 A 侧和 B 侧的数据、以确保所有后续集成数据正确无误。 在正常情况下、应在将 CONV 信号施加到器件之前更改范围选择。

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的响应肯定很有帮助、尽管我对该器件未设计为同步更改范围感到失望。 如果在该侧的测量完成后立即为每侧的范围计时、这将是理想情况。 这样、就不需要丢弃任何样本。 但是、我需要使用真实器件并接受丢弃样本的需求。  

    是否可以通过某种方法回收其中一个样品? 假设在数据首次对 A 侧有效时范围发生变化。我知道这将会破坏 B 侧仍在进行中的集成、但我相信 A 侧的测量将是好的。 但是、这会给下面的 A 侧集成留下一个问题。 我认为、在周期的复位或 AutoZero 部分期间更改范围可能会破坏 A 侧的下一个积分、但从一开始、数据就变为有效、以便在复位和 AutoZero 开始之前进行范围更改吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克利福,

    您对更改范围将如何影响 A 侧和 B 侧数据的描述是正确的。 如果在转换阶段之后和复位阶段之前更改等待阶段中的范围选择、则只需丢弃正在积分的一侧的数据。 对于转换阶段之后复位阶段何时发生、我没有确切的时序。 该时间也会根据集成时间的长短而变化。 我希望这对您的系统设计有所帮助。

    谢谢。

    -TC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您验证我的猜测、即样本如何避免因范围变化而损坏。 我几乎可以在数据生效后立即更改范围、因此我认为这是一种保护后续集成的安全方法。 我认为问题已经解决。