This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484EVM:OSTR 连接

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3484, CDCE62005, CDCP1803, THS3217, TRF3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/952168/dac3484evm-ostr-connection

器件型号:DAC3484EVM
主题中讨论的其他器件:DAC3484CDCE62005CDCP1803THS3217TRF3705

您好!

  1) 1) 在 EVM 中、OSTR 由能够生成 LVPECL 信号的 CDCE62005生成。 但是、从 CDCE 生成的 OSTR 未直接连接到 DAC3484、而是通过1:3 LVPECL 缓冲器 CDCP1803进行连接。 这样做的原因是什么?  

2) 2)如何修改变压器电路(DAC 输出)以获取单端直流耦合输出(馈送到采用单端输入的外部 IQ 调制器)。

感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SM、

    CDCP1803缓冲器用于将 CDCE62005的 OSTR 输出频率除以2。 当使用内插因子16时、需要使用此参数。

    DAC3484的 OSTR 输入需要 f_DAC_CLK /(8 *插值因子* n)。 对于 DAC 插值16、OSTR 输出应该为 f_DAC_CLK/(8*16*n)= f_DAC_CLK/(128*n)。 但 CDCE62005输出分频器最大分频比为80。 因此、在这种情况下、我们可以在 CDCE62005中使用64的输出时钟分频因子、 并且由于 CDCP1803提供了2倍诊断、 OSTR 输入将为 f_DAC_CLK/128。  

    如果未使用内插因子16、则不需要 CDCP1803缓冲器。  CDCE62005可直接连接 到 DAC3484的 OSTR 输入。

    具有差分输入的 TRF3705等 IQ 调制器是理想之选、因为使用全差分电路具有诸多优势。 但是、如果需要单端输出、 则可以使用 THS3217等差分到单端缓冲器来进行适当的信号调节。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

         感谢您的回答。

    我们需要使用现有电路测试 IQ 调制器、因此、如果我们只制作定制板、则可能会使用 THS3217。  

    请建议修改现有电路以完成评估(我们是否可以使用50欧姆电阻器终止未使用的输出?)

    谢谢、

    SM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SM:

    不太清楚最终电路需要/想要什么配置。  为了进行快速评估、您可以从 DAC348x EVM 的变压器获取单端输出、并将其馈送到您选择的调制器或 TRF3705。  如果您使用 TRF3705、则可以终止未使用的端口。  请注意、驱动 TRF3705 SE 将自动引入6dB 的增益下降。  请进一步注意、使用变压器时、基带信号不能在直流电压下或其附近工作。

    如果您想使用 TRF3705调制器、TSW3084配置有 DAC + TRF3705。  它是一个方便的平台、可同时评估两个器件。

    如果您希望在没有变压器的情况下为 SE 配置 DAC 输出、则需要进行一些修改以保持适当的共模电压和负载电阻、从而保持合规电压。  数据表提供了有关接口的一些基本指导。  本质上、需要一个适当的上拉/下拉电阻器来设置适当的负载电阻和共模。  这些值取决于可用的电压。  如果两个差分端口均已正确端接、则可以将其中一个端口保持未连接状态。  您还将自动获得6dB 电压电平、但您可以连接(高阻抗) SE 负载。

    -RJH