This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:无法连接 ADC12DJ3200EVM GUI

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/944796/adc12dj3200evm-not-able-to-connect-adc12dj3200evm-gui

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200

您好!

  我无法连接 ADC12DJ3200 EVM GUI。 我使用 GUI 的时间是过去6个月、一直到 GUI 运行正常、但突然无法连接 GUI、 它会出现类似的错误

即使我尝试更新 FTDI 驱动程序并重新安装 ADC12DJ3200 EVM GUI、我仍然看到相同的问题。 请尽快告诉我如何解决此问题。

谢谢

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    是否可以确保以管理员身份重新安装 GUI?  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

       感谢您的回复。 作为管理员、我尝试重新安装 ADC12DJ3200EVM GUI、但仍然无法连接。 是否有其他方法使其正常工作?  

    谢谢

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

     

    启动 GUI、您将看到发送 屏幕的以下消息。   在仿真中单击 Continue (继续)。


     使用屏幕左上角的下拉菜单并选择 ADC12DJ3200、如红色矩形所示。

    单击用蓝色矩形显示的重新连接按钮。

    请告诉我是否正在连接 GUI。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

       我已经按照上面的建议尝试过、仍然无法连接 GUI。 任何其他使其正常工作的方法、请告诉我。

    谢谢

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    让我们通过电子邮件将其脱机。

    此致、

    Neeraj