This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3161:如何使用 DAC3161的 IO 测试功能?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3174, DAC3161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/950986/dac3161-how-to-use-the-io-test-function-of-dac3161

器件型号:DAC3161
主题中讨论的其他器件:DAC3174

大家好、

现在、我们的客户可以输出正常波形、但如果温度变化过大、FPGA 和 DAC 数据接口之间可能存在时序不匹配。 调整寄存器延迟后、它可以恢复正常。 因此、我们的客户希望使用 DAC 芯片的内部 IO TSET 功能来实现接口计时验证。 但是、无论如何配置、该函数都无法正常使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我将在我的末尾测试此功能、并将在本周结束时向您更新。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我将提供一个 PowerPoint、介绍为 IO 测试功能设置 DAC 的步骤。 此外、我将链接一个旧的 E2E 帖子、我们在其中讨论了如何使 IO 测试正常工作。

    我已经在 PowerPoint 中测试了这些步骤、并且能够使用 DAC3174的 IO 测试功能。 由于 DAC3161与 DAC3174属于同一器件系列、这些说明也适用于 DAC3161。

    e2e.ti.com/.../5658.DAC3174-Pattern-Test-Feature.pptx

    e2e.ti.com/.../616322

    此致、

    David Chaparro