This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:DAC 连接问题

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/941461/dac161s997-dac-connection-issues

器件型号:DAC161S997

您好!  

 我的 DAC161S997电路有问题,当我尝试为电路 晶体管 Q1通电时,晶体管 Q1完全导通,并有大量电流流流流过它

我使用内部3.3V 稳压器和24V 电压为 DAC 供电、用于电路板本身的回路电源。  

我错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chetan、

    务必确保接地网(COA/COMD)未连接到回路–。  您必须确保回路电源可以是"浮动"电源、因为其回路–的电势可能低于 GND。

    如果它们短接在一起、则 DAC161无法调节电流。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Paul 的回复、

    因此,如果我将24V 内部电源用于电流环路,我必须保持 IC 接地,环路应该处于不同的电平?

    此致、

    Chetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chetan、

    您是正确的、LOOP -将始终低于 COA/COMD。   

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    测试了具有不同接地的电流环路(-)、但问题仍然相同。 我无法理解基极输出电压为什么高至980mV 左右,因为外部晶体管处于工作状态

    此致、

    Chetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chetan、

    让我们来看看一些基础知识。  首先、AGND 和 DGND 是否连接到设计中的某个位置?

    COMA 和 OUT 之间的电压差是多少? OUT 必须为负、以 COMA 为基准。

    您能否绘制一个图来显示您的电源是如何连接的? 您在哪里测量回路电流?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    AGND 和 DGND 是否连接到设计中的某个位置? -是的、连接到其他模拟和数字电路接地

    COMA 和 OUT 之间的电压差是多少? OUT 必须为负、以 COMA 为基准-是的、它低于 COMA

    我们将测量250欧姆外部电阻器处的输出、如下图所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chetan、

    那么、从这个图中、我可以假设您的 COMA 和 COMD 未连接到"公共"接地信号吗? 系统的接地(COM/D)完全浮动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    否,它们都与公共连接在一起,事实上,我们已经尝试了不同的环路电源(独立于系统电源)到 BJT 以获得4-20mA 输出。 但仍然没有改善  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chetan、

    我怀疑这是您的问题。  24V 不能连接到 DAC161S997的 COM/D 引脚。  接地端必须是单独的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    感谢您的建议、因此我必须使用不同的3.3V 稳压器为 DAC 加电、以便能够分离接地。 更新这些更改可能需要一些时间。