This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ADS124S08:范围+/-100mV 的24位分辨率

Guru**** 2503345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS131E06, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/952322/ads124s08-ads124s08-24-bits-resolution-for-the-range--100mv

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件: ADS131E06ADS1261

您好!

我们计划在新产品开发中使用 ADS124S08。

我有一个问题-   
1) 1) ADS124S08是否为+/-100mV 范围提供24位分辨率? 如果没有、它为+/-100mV 范围提供了多少位分辨率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadashiva、

    您可以将两个4线 RTD 连接到 ADS124S08。  A 建议查看 《RTD 测量基本指南》中的信息 、尤其是第2.8节。  此方法使用2个串联的 RTD、但也有其他方法。  例如、您可以使用第2.6节中的电路两次、只需使用不同的模拟输入和 REF1作为基准。

    有关分辨率的问题回答起来要复杂一点。  通常、您将在单个方向测量 RTD、因为在激励 RTD 时、电流将在单个方向流动。  您可以调整增益和基准电压的组合以实现+/-100mV 的满量程范围、但正如我刚才提到的、可测量范围将仅减少到正范围、23位、不包括任何噪声。

    由于 RTD 测量是比例式的、因此要问的更大问题是可以实现什么电阻分辨率?  我假设您具有所需的温度分辨率、该分辨率将与测量的电阻相对应。  我再次建议查看指南、了解如何最好地实现所需的解决方案。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob 的快速响应。 和这两个部分非常有用!

    我想知道第 2.11节"多个并联四线 RTD 测量"是更好还是"使用第2.6节中的电路两次并仅使用不同的模拟输入和 REF1作为基准。"?

    以下问题与4线 RTD 无关。 以下问题适用于压力传感器。 不同的应用。

    在现有设计中、 我们有 ADS131E06。 我将探讨如何将 ADS124S08 (2个数字)用于4线 PT-100和压力传感器应用。

    1) 1) ADS124S08是否 为+/-100mV 范围提供24位分辨率? 如果没有、它为+/-100mV 范围提供了多少位分辨率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadashiva、

    正如我最初说过的、除了2个串联 RTD 之外、还有其他方法可以使用。  我刚才使用了一个示例、您在 RTD 指南第2.11节中提到的示例是另一个示例。  一种方法比另一种方法更好吗?  答案取决于应用。  2.11中的设计更简单、仅使用单个基准并减少所需的组件数量。  2条单独的 RTD 测量路径的复制提供了测量的完全分离、但会增加成本并需要使用两个基准输入。

    为了进一步澄清、我还必须说 ADS124S08使用具有多路复用输入的单个 ADC。  这与 ADS131E06不同、ADS131E06包含多个用于同步转换的 ADC。  因此、在对 ADS124S08使用多个传感器时、必须考虑进行所有测量所需的时间、因为多路复用器会降低总吞吐量。

    现在来讨论解决问题。  ADS124S08能够将器件的所有基准值和 PGA 增益设置解析为24位电平。  那么、这实际上意味着什么呢?  由于量化和基准噪声导致的数据速率、有效分辨率和无噪声分辨率可能与转换器分辨率相差很大、因此很难回答这一问题。  因此、即使 ADC 可以解析到某个级别、也不意味着您的测量可以达到特定级别。

    如果我理解正确、您想知道您是否可以解析为12nV。  我建议您查看 ADS124S08数据表中的噪声表。  例如 、表3 显示了2.5V 基准的噪声以及各种数据速率和 PGA 设置。  查看16增益(对于2.5V 和16增益、FSR =+/-156.25mV)。  在这里、我们可以看到、对于19nV LSB (或1个代码= 19nV)、此设置下的最佳噪声水平是51nV 噪声。  表4显示了22.4位时的有效分辨率。  您还会注意到、随着增益的增加、总噪声会降低、而有效分辨率会降低。  但是、位数只能说明部分情况、因为所需的电压分辨率是最终目标。  尽管如此、使用该器件无法实现12nV 的分辨率。  在最高增益和最低数据速率下、使用 SINC3可实现19nV 有效分辨率。

    如果您确实需要实现更好的电压分辨率、可以尝试查看 ADS1261。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob 的详细信息。

     我看到 ADS1261 达到最大值 采样率为40kSPS、 而 ADS124S08 的采样率最大为 采样率为4kSPS。

    1.  什么因素使 ADS1261 的电压分辨率更好?
    2.      4 线 PT-100应用中的 ADS124S08相比、我们是否可以使用 ADS1261实现更好的电压分辨率?

    根据前面的讨论、我将为我们的应用最后列出以下 ADC -

    1. ADS124S08 适用于双端口4线 RTD 应用
    2. 用于 传统压力/温度传感器的 ADS131E06  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadashiva、

    由于 PGA 的过采样率和带宽较大、ADS1261的噪声较低、但与 ADS124S08相比、这种情况下的功耗增加。  例如、ADS1261电气特性表显示了 mA 区域中的电流、而 ADS124S08显示为 uA。  这会导致 ADS1261的典型功耗为20mW、而 ADS124S08的典型功耗为1.75mW。 因此、权衡是功率对性能的影响。

    此致、

    Bob B