This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8541:功率升压器前级中使用的输出缓冲器 AOP

Guru**** 2589600 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8541, OPA569, OPA335, DAC80501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/951533/dac8541-output-buffer-aop-used-in-a-power-booster-pre-stage

器件型号:DAC8541
主题中讨论的其他器件: OPA569OPA335DAC80501

尊敬的 e2e 支持:

我的一位客户打算在 DAC8541的输出端设计一个功率升压器、如 OPA569的图22所示:

问题是要知道 OPA335是否可以替换为内部输出缓冲器(Vout_sens 直接连接到 OPA569、Vout 连接到 OPA569 IN+)。

我没有看到任何稳定性问题、对吧?

您能否分享有关我们输出缓冲器的 R 至 R 和偏移特性的更多详细信息?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    稳定性将是这里的一个问题、因为我们的输出缓冲器的增益为2、而使 VSENSE 引脚输出的目的是在驱动长电缆时补偿任何压降。

    由于 OPA569连接到 DAC 的输出端并从负载侧获取反馈、因此我们基本上会在反馈网络中出现延迟、这可能会导致稳定性问题。 在什么增益配置中、您将使用 OPA569?

    我们需要在仿真中进行稳定性分析、以评估添加 OPA569后的相补角。 让我与设计团队联系以获取输出缓冲器特性、然后我将进行仿真并返回给您。

    这里的 R 到 R 是什么意思? 轨到轨?  

    您还想知道 DAC 的偏移吗? 还是专门针对输出缓冲器?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    R 至 R 表示轨到轨、正确。

    我的重点是了解我们能够在输出缓冲器上提供何种精度。

    OPA569将采用单位增益。

    我错过了增益2来自何处(尽管缓冲器未受到影响)。 您能解释一下吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的 DAC 简化图。

    VREF 除以2并施加到灯串上、缓冲器的增益为2。  这就是我们无法使用 OPA569直接评估电路稳定性的原因。

    我将很快获取失调电压详细信息。 请给我一个左右的时间。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC 的最坏情况偏移为+/-5mV。

    缓冲器的闭环输出阻抗大约为100mil、内部增益由两个100K 电阻器实现。

    您可以尝试使用这些值对输出级建模、以了解稳定性。 请记住、这将是一个近似值、由于该器件已使用20年、由于软件兼容性问题、我无法运行仿真来获得稳定性。

    我建议改用较新的 DAC、如 DAC80501。  

    https://www.ti.com/product/DAC80501

    此致、

    AK