This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S06B:数字滤波器稳定时间

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S06B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/952408/ads114s06b-digital-filter-settle-time

器件型号:ADS114S06B

您好、E2E、

我使用 ADS114S06B 一次支持两个单独的传感器。  在运行过程中、我必须在两个传感器之间交替。  这将需要开关 IDAC 连接(和电流值)、外部基准连接和 PGA 输入连接。  目前、我的问题是 ADS114S06B 中 RC 输入滤波器和数字滤波器的稳定时间。  我使用内部时钟和连续转换模式、输出数据速率为20个样本/秒  我想知道的是、忽略 RC 输入滤波器趋稳、在启动连续转换后使数字滤波器趋稳需要多长时间?  换句话说、在开始相信数据之前、我应该丢弃多少个输出样本?

谢谢!

Russell

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    当您更改某些寄存器设置时、转换将重新启动、这也会清空数字滤波器。  触发新转换的寄存器(地址0x03至0x07)列在 ADS114S06B 数据表9.5.3.12节(WREG)中。  因此、例如、多路复用器更改后首次转换的时间长度将取决于所使用的数据速率。  在任何情况下、寄存器写入后的第一个 DRDY 下降沿都将具有与数字滤波器相关的稳定数据。  因此、您无需丢弃任何与数字滤波器相关的样本。  查看数据表的表7中列出的数据转换时间。  时序如图62所示。

    从表7中可以看出、20sps 时、寄存器更改后的第一次转换将花费56.559ms、并且数据当时有效。

    此致、

    Bob B