Other Parts Discussed in Thread: DAC3482, CDCE62005
主题中讨论的其他器件:DAC3482、 CDCE62005
对于 DAC3482EVM、提供了一个寄存器配置文件作为 参考: "DAC3482_FDAC_1228p8MHz_4xint_NCO_30MHz_QMCon.txt"
这将配置 DAC3482和 CDCE62005寄存器。 该 文件中的寄存器 CDCE62005 x3条目定义为"C10C0003"。 当我查看 该寄存器的 CDCE62005手册时、指定的位设置与该手册不一致。 以下是 CDCE62005手册中的相关手册页面: 
值0xC10C0003转换为(对于这些位子集)
位21 = 0
位22 = 0
位23 = 0
位24 = 0
位25 = 0
位26 = 1
位27 = 1
从 CDCE62005手册中不清楚配置文件尝试实现的目标。 该位映射似乎不是有效的组合。 我认为这很重要、因为这个时钟驱动 FPGA 时钟引脚、所以我猜它很重要。