This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:使用 TSW14J57修订版 E 时、HSDC pro 出现超时错误

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/952065/adc12dj3200evm-hsdc-pro-gives-a-timeout-error-when-using-tsw14j57-rev-e

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVM

您好!

我将 ADC12DJ3200EVM 修订版 A 与 TSW14J57EVM 修订版配合使用
我想评估3200MHz 下的 JMODE 11。
但是、无法捕获从 JMODE9到 JMODE15的2500MHz、2700MHz 和3200MHz 的板载时钟、因为 HSDC 会产生超时错误。 我能够使用2700MHz 和3200MHz 的板载时钟从 JMODE0采集到 JMODE3。 我已经尝试过 HSDC 5.0和5.00.02。 当我下载出现错误的 ADC 的 JMODEx 固件时、D6和 D7关闭。

谢谢、
Keiichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keilichi、

    让我尝试在这里捕获我的设置、我将更新您的设置。  

    此致、

    Neeraj