This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 呼吸电路

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2121, TLV3491, ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/952146/respiration-circuit

器件型号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:MSP430G2121TLV3491ADS1298R

您好!

我们正在使用 ADS1298R、我们有参考 电路板现在、我们要设计定制硬件、因此在参考设计中、我们对 MSP430G2121 (MCU)与 TLV3491 (运算放大器)配合使用以提供"MSP"信号有一些疑问。 我们的问题是、我们能否用任何其他电路替换 MSP430G2121。 如果是、您可以向我们提供。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koustech、

    您能否更具体地了解您所指的参考设计? 请提供链接、以便我了解您的需求。  

    谢谢。

    -TC