This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8881:10 ADS8881同步以实现同步转换

Guru**** 2826845 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8881, SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/952355/ads8881-synchronisation-of-10-ads8881-for-simultaneous-conversion

器件型号:ADS8881
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1T45

你好

如果我有10个 ADS8881、那么驱动10个 CONVST 信号以在10个通道上实现同步转换的推荐解决方案是什么?

谢谢

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yves 您好!

    ADS8881 CONVST 引脚的输入电容小于1pF。  您可能具有比 ADC 输入引脚大得多的电路板电容。  CONVST 的最大频率为1MHz、因此它不是一个非常快的信号。

    大多数 FPGA IO 引脚都可以轻松地驱动此电平、但如果电路板走线时间更长、为10个 CONVST 引脚添加一个额外的缓冲器可能会有所帮助。  如果每个 ADC 位于单独的子卡上、则可能需要缓冲每个电路板的信号。

    如果 ADC 彼此靠近且处理器(FPGA) IO 引脚、则可能可以将所有引脚直接连接在一起。  如果 ADC 之间的距离很远、那么外部缓冲器会很有帮助。   可以选择 SN74LVC1T45等器件。  它具有高达30pF 负载电容的规格。

    此致、
    Keith