This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:NACK ALL 命令

Guru**** 2390935 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/943771/ads122c04-nack-all-commands

器件型号:ADS122C04

你(们)好  

ADS122C04 ACK 从器件地址、但 NACK ALL 命令。 在逻辑分析仪输出中 、我认为一切都很好。 可能是什么问题。

谢谢

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eren:

    欢迎来到 E2E 论坛!  似乎 ADS122C04正在识别寻址、而不是命令。  需要检查并确保 AVDD 和 DVDD 电源均处于标称工作电压、并且 RESET 引脚设置为高电平且不悬空。  

    I2C 线路上使用的上拉电阻器值是多少?  您的 AVDD 和 DVDD 电源是什么?  您是否尝试使用较慢的 SCL 速度来减缓通信?

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    问题与 AVDD 电源有关。 确定问题后、问题就得到了解决。 感谢您的回答。

    此致、

    埃伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eren:

    感谢您回复您发现的导致问题的原因。

    此致、

    Bob B