This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 当我向 SRC4192输入16位 I2S 时会发生什么情况?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4192, SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/952039/what-happens-when-i-input-16-bit-i2s-into-the-src4192

主题中讨论的其他器件:SRC4192SRC4392

你好!

我有一 个 CD 驱动器、它将44kHz 16位 I2S 数据输出到电路板上的 SRC4192中。 我想将其转换为 SRC4192内的88kHz 24位 I2S 数据。 假设所有设置都正确、SRC4192是否能够这样做、或者是否只能将24位 I2S 数据输入 SRC4192? 如果仅使用 SRC4192是不可能的、那么从16位 I2S 位流获取24位 I2S 数据的权变措施是什么?  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Val、

    在缩短字长时、通常需要抖动以避免在响应中引入色调能量、但在增加字长时、数据通常只填充0、但在这种情况下、所有输出数据都从内部28位数据路径抖动。 这似乎是可能的、但我不确定在这种情况下数据的实际外观。  

    另一个用户对 SRC4392有类似的问题、最终填充和移动数据以适应较长的字长。 这是线程:  

    我认为有必要进行一些直接测试、以确定这是否起作用。 如果您可以在电路板上进行测试并提供一些有用的数据。 我可以尝试在我的结束时进行一些测试、但直到下周才有机会进行测试。

    最棒的

    Zak