This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568EVM-PDK:使用12位

Guru**** 2994390 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8528, ADS8568, ADS8548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/944431/ads8568evm-pdk-use-12bit

器件型号:ADS868EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8528、 ADS8568、 ADS8548

大家好、

是否可以使用 ADS8568 EVM 替换为 ADS8528?

此外、是否可以评估具有12位运算的 ADS8568?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohno-San、

    感谢您的发帖。 可以修改 EVM 硬件以将 ADS8568替换为 ADS8528 IC、但提供的 EVM 软件将不再兼容。

    不能将 ADS8568评估为12位器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rtan、

    我应该如何处理该软件?

    我想知道一款12 / 16位产品、该产品具有引脚兼容性并具有评估板。

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohno-San、

    ADS85x8的12位和16位版本具有引脚对引脚兼容性。 如果客户希望编写自己的软件、则可以将 ADS8568替换为 EVM 上的 ADS8528。 我们的 EVM 软件不支持 ADS8538或 ADS8548。

    或者、他们可以使用 ADS8568硬件从 ADS8568收集数据并将其保存到文件中。 最低有效4位可被截断以模拟12位器件的性能。  

    此致、