This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235EVM:PC 无法识别电路板

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/944891/ads1235evm-pc-not-recognizing-board

器件型号:ADS1235EVM

我已经安装了主程序和器件包、但程序仍无法检测到电路板。 我尝试使用 firmware.bin 文件刷写电路板以进行电路板定义、但它擦除了当前固件、然后说"未安装 USB DFU 驱动程序!" 我在 TI 网站上没有看到该驱动程序、当我安装主程序时、它说它也在安装所有驱动程序、因此我不确定是什么问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avak、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    我不确定这些软件包中是否提供了 DFU 驱动程序;但是、您可以从此处提供的链接 https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/914940/3380582#3380582下载该驱动程序。 此驱动程序安装程序适用于不同的 EVM、但 ADS1235EVM 使用相同的 DFU 驱动程序。

    运行解压缩存档文件并运行驱动程序安装程序后、您可能需要手动将设备与驱动程序关联、方法是打开 Windows 设备管理器并按照上面链接中提供的说明进行操作。 选择驱动程序文件时,请为 未知设备选择 boot_usb.inf 文件。

    安装驱动程序后、您可以尝试再次刷写该板。

    如果之后 Delta-Sigma 评估软件仍然无法识别 EVM、则最可能的问题是 GUI 和器件包安装在不同的用户帐户下。 要解决此问题,请参阅 https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/812126/3005984

    我希望这会有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从您提供的链接安装了驱动程序、但是当我插入电路板时、计算机仍然无法识别它。 当我插入时、不会出现任何选项(Tina 固件更新设备、通用批量设备、串行 COM 设备)。 此外、我使用的是 Windows 10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avak、

    遗憾的是、仅安装驱动程序不会使计算机识别设备、因为设备已插入。 您还需要手动将设备与驱动程序关联。

    插入 ADS1235EVM 时、您是否在 Windows 设备管理器中看到任何未知设备?