This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:输出误差

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/942292/dac8760-output-error

器件型号:DAC8760

我们通过 Arduino 通过 SPI 向 DAC 输入引脚写入内容、但无法在该引脚上写入任何内容、输出引脚也持续显示24V  

设计文件已附加。  

e2e.ti.com/.../_5B00_07_5D00_-_2D00_-Digital-Output.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为随附的设计文件中没有 DAC8760。 请分享原理图。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉

    e2e.ti.com/.../4456._5B00_05_5D00_-_2D00_-Analogue-Output-_2D00_-Channel1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到您分享的原理图有任何问题。 什么是电源定序? AVDD 首先出现,然后 +3V3_AO ?

    此外、由于您使用由内部 DVDD 生成的电源为隔离器和 DAC 供电、您是否验证了在上电后是否获得了 DVDD?

    您在原理图中的哪个位置测量输出电压、接头2、P5?  

    您能否验证 VOUT 和 Vsense 引脚之间是否存在连接? 我之所以要求这样做、是因为输出显示输出缓冲器是轨输出、因此您获得的电压为24V。

    最后但同样重要的是、在 DAC 侧、而不是隔离器侧共享 SPI 帧、CS/、SDI 和 SCLK。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、AVDD 首先出现、然后+3V3_AO 也是加电后的 DVDD。

    我们将测量 P6处的输出电压、P5用于电流输出。

    是的、Vout 和 Vsense 之间存在连接。  

    我们将 Arduino SPI 连接到 DAC、并使用以下代码写入5V -  

    /*
    DAC8760 DAC 示例
    CLR -连接至 GND
    锁存器- D10
    DIN - D11/MOSI
    SDO - D12/MISO
    SCLK - D13/CLK
    */
    #include 
    #include 
    #include 
    DAC8760 DAC;
    void setup ()
    {
    //init Serial port
    Serial.begin(9600);
    while (!Serial);//等待串行端口连接-仅 Leonardo 需要
    //init DAC
    Serial.println ("Init DAC...");
    dac.begin();
    dac.write (0);//0 32767
    }void
    loop ()
    {
    //不执行任何操作
    } 

    使用的库可通过此链接找到- https://github.com/watterott/Arduino-Libs/tree/master/DAC8760

    写入 DAC 值后、我们测试了板载多个点上的电压- P6、引脚21、但该值有时波动至5V 至1V、然后自身下降至0.5V 至1V。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您查看所有建议。

    请勿 在 DAC 侧而不是隔离器侧共享 SPI 帧、CS/、SDI 和 SCLK。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在原理图中、AVSS 未接地至 GND_ISO_AO。

    请连接相同的器件并进行测试。

    此致

    AK